Everything
 

デバッグ対象コンテキストの選択 ダイアログ


デバッグ対象コンテキストの設定を行います。

図 A.22

デバッグ対象コンテキストの選択 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブにおいて,[仮想化支援機能]カテゴリ内[デバッグ対象コンテキスト]プロパティを選択することにより表示される[...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

デバッグ対象コンテキスト一覧エリア

デバッグ対象コンテキストの一覧を表示します。

チェック・ボックスを選択すると,選択したコンテキストについてデバッグ対象として扱います。

デフォルトは未選択状態です。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

デバッグ対象コンテキストの設定を終了し,このダイアログをクローズします。

すべて初期値に戻す

すべてのデバッグ対象コンテキストのチェック・ボックスをデフォルト値(未選択)に設定します。

キャンセル

デバッグ対象コンテキストの変更を破棄し,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。