Everything

exd_tsk

概要
自タスクの終了と削除
C言語形式
 void    exd_tsk ( void );
パラメータ
なし
機能
自タスクを正常終了後,削除します。
タスク終了時に行われる処理は,表19-4の通りです。
また,CPUロック状態とディスパッチ禁止状態は解除されます。
本サービス・コールは,呼び出し元には戻りません。以下の場合,システム・ダウンとなります。
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 本サービス・コールは,タスクが占有していたミューテックス以外の資源(セマフォやメモリ・ブロックなど)を自動的に解放する機能はありません。タスクは,必ず終了する前に資源の解放を行ってください。
戻り値
なし