オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールから参照できるよう宣言します。
[指定形式]
シンボル欄 
 | 
ニモニック欄 
 | 
オペランド欄 
 | 
コメント欄 
 | 
[ラベル:] 
 | 
.PUBLIC 
 | 
シンボル名 
 | 
[; コメント] 
 | 
 
[機能]
-  | オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールから参照できるよう宣言します。  | 
 
[詳細説明]
-  | オペランドに記述するシンボルが,同一モジュール内で定義されていない場合はワーニングを出力します。その際,ワーニングになったシンボル名をメッセージ中に出力します。 
どのモジュールにも定義がない場合,リンク時にエラーとなります。  | 
 
-  | .PUBLIC疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。  | 
 
-  | 次のシンボルは,オペランドとして記述することはできません。  | 
 
[使用例]
         .PUBLIC  PSYM01 
         .PUBLIC  PSYM02 
PSYM01:  .DB      0x10 
PSYM02: 
         MOV      A, #0x4D 
 |