オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールから参照できるよう宣言します。
[指定形式]
シンボル欄 
 | 
ニモニック欄 
 | 
オペランド欄 
 | 
コメント欄 
 | 
[ラベル:] 
 | 
.WEAK 
 | 
シンボル名 
 | 
[; コメント] 
 | 
 
[機能]
-  | オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールから参照できるよう宣言します。  | 
 
[詳細説明]
-  | オペランドに記述したシンボルをほかのモジュールから参照できるよう宣言します。  | 
 
-  | 異なるモジュールに存在する同名シンボルに対して,それぞれに.PUBLIC疑似命令を指定した場合,リンク時にエラーになります。  | 
 
-  | 異なるモジュールに存在する同名シンボルに対して,一つに.PUBLIC疑似命令を,他に.WEAK疑似命令を指定した場合,エラーにならず,.PUBLIC疑似命令を指定したモジュールがリンクされます。  | 
 
-  | .WEAK疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。  | 
 
-  | 次のシンボルは,オペランドとして記述することはできません。  |