本モジュールで参照するほかのモジュールのビット・シンボルを宣言します。
[指定形式]
シンボル欄 
 | 
ニモニック欄 
 | 
オペランド欄 
 | 
コメント欄 
 | 
[ラベル:] 
 | 
.EXTBIT 
 | 
シンボル名 
 | 
[; コメント] 
 | 
 
[機能]
-  | 本モジュールで参照するほかのモジュールのビット・シンボルを宣言します。  | 
 
[詳細説明]
-  | オペランドに指定したビット・シンボルを本モジュールで参照できるようになります。  | 
 
-  | オペランドには,次のものを記述することはできません。  | 
 
-  | .EXTBIT疑似命令で宣言されたビット・シンボルを本モジュール中で参照しなくても,エラーにはなりません。  | 
 
-  | .EXTBIT疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。  | 
 
[使用例]
      .EXTBIT  EBIT01 
      .EXTBIT  EBIT02 
      MOV1     EBIT01, CY 
      AND1     CY, EBIT02 
 |