signbit 【V1.08以降】
符号が負かどうかを判定します。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
int signbit(実浮動小数点型 x); (C99)
[戻り値]
実引数の符号が負である場合,0以外の値を返します。
実引数の符号が正である場合,0を返します。
[詳細説明]
実引数の符号が負かどうかを判定します。
実引数に浮動小数点型以外の型を渡した場合,動作を保証しません。