rintl 【V1.09以降】
丸め方向に従って,実引数を浮動小数点形式の整数値に丸めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
long double __far rintl(long double x); (C99)
[戻り値]
丸めた値を返します。
[詳細説明]
丸め方向に従って,実引数を浮動小数点形式の整数値に丸めます。“不正確結果”浮動小数点例外は生成しません。