Everything

atanhf 【V1.08以降】


双曲線逆正接を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

float __far atanhf(float x); (C99)

[戻り値]

xの双曲線逆正接を返します。

xが区間[-1, +1]内にない場合,NaNを返し,グローバル変数errnoにはマクロEDOMを設定します。

xが-1の場合,-HUGE_VALFを返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。

xが1の場合,HUGE_VALFを返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xの双曲線逆正接を求めます。角度はラジアン単位で指定します。