Everything

r_riicn_callback_receiveend

通信エラー/通信イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理のうち、R_RIICn_Master_Receiveの呼び出しに伴うストップ・コンディションの検出に特化した処理を行います。

備考              API 関数は、r_riicn_error_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_riicn_callback_receiveend ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし