Everything

R_RIICn_StopCondition

ストップ・コンディションを発行し、通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)を発生させます。

備考              API 関数の呼び出しに伴い、r_riicn_error_interrupt が呼び出されます。

 

[指定形式]

void    R_RIICn_StopCondition ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし