Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
I2Cバス・インタフェース(RIIC)
R_RIICn_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
I2Cバス・インタフェース(RIIC)
R_RIIC
n
_Start
RIIC
通信を開始します。
[
指定形式
]
void R_RIIC
n
_Start ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
r_riicn_transmitend_interrupt
次のトピックスへ
R_RIICn_Stop
目次
R_RIICn_Create
R_RIICn_Create_UserInit
r_riicn_error_interrupt
r_riicn_receive_interrupt
r_riicn_transmit_interrupt
r_riicn_transmitend_interrupt
R_RIICn_Start
R_RIICn_Stop
R_RIICn_Master_Send
R_RIICn_Master_Receive
R_RIICn_Slave_Send
R_RIICn_Slave_Receive
R_RIICn_StartCondition
R_RIICn_StopCondition
r_riicn_callback_receiveerror
r_riicn_callback_transmitend
r_riicn_callback_receiveend
使用例