Everything

r_scifan_brif_interrupt

ブレーク/オーバーラン割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、ブレーク/オーバーラン割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_scifan_brif_interrupt ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし