Everything

r_scifan_teif_interrupt

トランスミットエンド割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、トランスミットエンド割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_scifan_teif_interrupt ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし