Everything
Everything
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
FIFO内蔵シリアル・コミュニケーション・インタフェース(SCIFA)
R_SCIFAn_Stop
API 関数
>
関数リファレンス
>
FIFO内蔵シリアル・コミュニケーション・インタフェース(SCIFA)
R_SCIFA
n
_Stop
SCIFA
通信を終了します。
[
指定形式
]
void R_SCIFA
n
_Stop ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
R_SCIFAn_Start
次のトピックスへ
R_SCIFAn_Serial_Send
目次
R_SCIFAn_Create
R_SCIFAn_Start
R_SCIFAn_Stop
R_SCIFAn_Serial_Send
R_SCIFAn_Serial_Receive
R_SCIFAn_Serial_Send_Receive
R_SCIFAn_Create_UserInit
r_scifan_teif_interrupt
r_scifan_txif_interrupt
r_scifan_rxif_interrupt
r_scifan_erif_interrupt
r_scifan_brif_interrupt
r_scifan_drif_interrupt
r_scifan_callback_transmitend
r_scifan_callback_receiveend
r_scifan_callback_error
使用例