スタート・コンディションを発行します。
備考 本 API 関数は、R_SCIn_IIC_Master_Send、およびR_SCIn_IIC_Master_Receiveの内部関数として呼び出されます。
[指定形式]
void R_SCIn_IIC_StartCondition ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
スタート・コンディションを発行します。
備考 本 API 関数は、R_SCIn_IIC_Master_Send、およびR_SCIn_IIC_Master_Receiveの内部関数として呼び出されます。
[指定形式]
void R_SCIn_IIC_StartCondition ( void );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし