-   
 
   ref_tst
   iref_tst
  
    -   
  
 
 ER      ref_tst ( ID tskid, T_RTST *pk_rtst );
 ER      iref_tst ( ID tskid, T_RTST *pk_rtst );
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 ID      tskid;
 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 T_RTST  *pk_rtst;
 
 | 
    
 | 
  
 
 
  
  
    
 typedef struct  t_rtst {
         STAT    tskstat;        /*現在状態*/
         STAT    tskwait;        /*待ち要因*/
 } T_RTST;
 
 | 
  
 
 tskidで指定されたタスクのタスク基本情報(現在状態,待ち要因)を
pk_rtstで指定された領域に格納します。
 
 タスク情報のうち,現在状態,待ち要因のみを参照したい場合に使用します。
 
 -	 
tskstat
タスクの現在状態が格納されます。
 
 -	 
tskwait
タスクの待ち要因(WAITING状態の種類)が格納されます。
tskwaitは,
tskstatがTTS_WAIまたはTTS_WASの場合のみ有効です。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 非タスクから本サービス・コールを発行した際, tskidに TSK_SELFを指定した。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 備考	 タスクからiref_tstを発行した場合,および非タスクからref_tstを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
  
 |