<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>
[指定形式]
-record = {H16 | H20 | H32 | S1 | S2 | S3}
 | 
 
 
それぞれのアドレスに合わせて混在したデータレコードを出力します。
[詳細説明]
-  | アドレス範囲に関係なく、一定のデータレコードで出力します。  | 
 
-  | 指定したデータレコードより大きいアドレスが存在した場合、アドレスに合わせてデータレコードを選択します。  | 
 
[備考]
-  | form=hexadecimalまたはstype指定がないとき、本オプションは無効です。  |