Everything

-record


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-record = {H16 | H20 | H32 | S1 | S2 | S3}

 

-

省略時解釈

それぞれのアドレスに合わせて混在したデータレコードを出力します。

[詳細説明]

-

アドレス範囲に関係なく、一定のデータレコードで出力します。

-

指定したデータレコードより大きいアドレスが存在した場合、アドレスに合わせてデータレコードを選択します。

[備考]

-

form=hexadecimalまたはstype指定がないとき、本オプションは無効です。