-
ext_tsk
-
自タスクをRUNNING状態からDORMANT状態へと遷移させ,レディ・キューから外します。これにより,自タスクは,RI850V4のスケジューリング対象から除外されます。
ただし,本サービス・コールを発行した際,自タスクの起動要求がキューイングされていた(起動要求カウンタが0x0以外の値であった)場合には,自タスクの状態操作(DORMANT状態への状態遷移処理)を行ったのち,自タスクの起動(DORMANT状態からREADY状態への状態遷移処理)もあわせて行われます。
備考1 本サービス・コールでは,自タスクの状態操作(DORMANT状態への状態遷移処理)を行う際に,
といった情報をタスク生成時に設定される値で初期化しています。
また,自タスクがミューテックスをロックしていた場合には,ロック状態の解除(
unl_mtxと同等の処理)もあわせて行われます。
備考2 タスク内でreturn命令が発行された場合,本サービス・コールと同等の処理が実行されます。