Everything

get_pri

iget_pri

概要
タスク優先度の参照
C言語形式
 ER      get_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );
 ER      iget_pri ( ID tskid, PRI *p_tskpri );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
TSK_SELF: 自タスク
数値: タスクのID
O
 PRI     *p_tskpri;
現在優先度を格納する領域へのポインタ

機能
tskidで指定されたタスクの現在優先度をp_tskpriで指定された領域に格納します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- tskid<0x0
- tskid>生成されているタスクの最大ID
- 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した
E_CTX
-25
CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
E_OBJ
-41
対象タスクがDORMANT状態である
E_NOEXS
-42
対象タスクが生成されていない