Everything

tslp_tsk

概要
起床待ち状態への移行(タイムアウト付き)
C言語形式
 ER      tslp_tsk ( TMO tmout );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ミリ秒)
TMO_FEVR: 永久待ち
TMO_POL: ポーリング
数値: 待ち時間

機能
自タスクをRUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(起床待ち状態)へと遷移させます。
ただし,本サービス・コールを発行した際,自タスクの起床要求がキューイングされていた(起床要求カウンタが0x0以外)場合には,状態操作処理は行わず,起床要求カウンタから0x1を減算します。
なお,起床待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,起床待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
起床待ち状態の解除操作
エラー・コード
wup_tskの発行により,起床要求が発行された
E_OK
iwup_tskの発行により,起床要求が発行された
E_OK
rel_waiの発行により,起床待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,起床待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
tmoutで指定された待ち時間が経過した
E_TMOUT

備考 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“slp_tskと同等の処理”を実行します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
待ち時間の指定が不正(tmout<TMO_FEVR)である
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,起床待ち状態を強制的に解除された
E_TMOUT
-50
待ち時間が経過した