エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,マウスのワンクリック操作で設定するブレークポイントの種別を選択します。
ブレークポイントの用途に合わせて,次のドロップダウン・リストから選択します。
ハードウエア・ブレーク機能を使用した,ハードウエア・ブレークポイントを優先的に設定します。 |
|
ソフトウエア・ブレーク機能(【シミュレータ】以外)を使用した,ソフトウエア・ブレークポイントを優先的に設定します(デフォルト)。 |
指定した種類のブレークポイントの設定数が制限を越える場合(「2.16.7.1 有効イベント数の制限」参照),もう一方の種類のブレークポイントが使用されます。 |
プログラム実行停止時に,エミュレータのタイマ系周辺エミュレーション機能を停止(Peripheral Break)するか否かを選択します。
停止する場合は[はい]を選択してください(デフォルト:[いいえ])。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが,シリアル系周辺エミュレーションを停止(Peripheral Break)する機能をサポートしている場合のみ表示されます。
プログラム実行停止時に,エミュレータのシリアル系周辺エミュレーション機能を停止するか否かを選択します。
停止する場合は[はい]を選択してください(デフォルト:[いいえ])。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラがオープン・ブレーク機能をサポートしている場合のみ表示されます。