debugger.Timer.Enable
条件タイマを有効にします。
[指定形式]
debugger.Timer.Ensable(timerNumber = "")
[引数]
引数
説明
timerNumber
有効にするタイマ・イベント番号を指定します。
[戻り値]
タイマの有効に成功した場合 : True
タイマの有効に失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
traceNumberで指定したタイマ・イベント番号のタイマを有効にします。
traceNumberを指定しない場合は,すべてのタイマ・イベント番号のタイマを有効にします。
[使用例]
>>>debugger.Timer.Enable(1)
True
>>>