debugger.GetCpuStatus
現在のCPUの状態を表示します。
[指定形式]
debugger.GetCpuStatus()
[引数]
なし
[戻り値]
現在のCPUの状態(文字列)
CPUの状態
説明
Hold
バス・ホールド中
HoldStopIdle
バス・ホールド/ソフトウエアSTOP/ハードウエアSTOP/IDLEモード中
PowOff
ターゲットに電源が供給されていない状態
InitialStop
初期停止
Reset
リセット状態
Standby
GTM: クロックが供給されていない
GTM以外: スタンバイ・モード中
Stop
STOPモード中
StopIdle
ソフトウエアSTOP/ハードウエアSTOP/IDLEモード中
Wait
ウエイト状態
Halt
HALTモード中
Sleep
スリープ状態中
DeepStop
Deep Stopモード中
CyclicRun
Cyclic Runモード中
CyclicStop
Cyclic Stopモード中
CyclicDisable
メインコアがCyclic RunモードまたはCyclic Stopモードの時の,メインコア以外のコアの状態
Disable
GTMのMCSが起動していない
None
該当なし
[詳細説明]
-
[使用例]
>>>debugger.GetCpuStatus()
>>>