Everything

csplus.suspend_debug_session


指定されたデバッグセッションで実行の中断を行います。

[[指定形式]

csplus.suspend_debug_session(session_id)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

実行の中断に失敗した場合は例外がスローされます。

[使用例]

>>> csplus.suspend_debug_session(session_id)
>>>