Everything

csplus.write_memory


指定されたアドレスに指定された値を書き込みます。

[指定形式]

csplus.write_memory(session_id, address, length, data)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

address

書き込み先のアドレスを指定します。。

length

書き込む全データ長をバイト単位で指定します。

data

書き込むデータを1バイトあたり2桁の16進数で指定します。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

データはバイト列をアドレス順で指定します。ただし、IOレジスター領域についてはエンディアンの影響があるためアドレス順とは異なる場合があります。

[使用例]

>>> csplus.write_memory(session_id, 0x2, 2, "1234")
>>> csplus.read_memory(session_id, 0x2, 2)
'1234'
>>>