Everything

csplus.reset_debug_session


指定されたデバッグセッションでリセットを実行します。

[指定形式]

csplus.reset_debug_session(session_id)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

リセットに失敗した場合は例外がスローされます。

[使用例]

>>> csplus.reset_debug_session(session_id)
>>>