アセンブル結果はアセンブル・リスト・ファイルに出力されます。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブを選択します。
アセンブル・リストを出力するには,[リスト]カテゴリの[ソース・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (-listfile)]を選択してください。
![](Build-RX_Jpn-14.gif)
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[アセンブル・オプション]タブを選択します。
アセンブル・リストを出力するには,[リスト]カテゴリの[アセンブル・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (-listfile)]を選択してください。
![](Build-RX_Jpn-15.gif)