ビルドの生成物として,ロード・モジュール・ファイルのほかに出力するファイルの種類を選択します。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ヘキサ出力オプション]タブを選択します。[ヘキサ・フォーマット]カテゴリの[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティにおいて,ファイルの種類を選択してください。
![](Build-RX_Jpn-4.gif)
ロード・モジュール・ファイルから,ヘキサ・ファイルを出力します。
ロード・モジュール・ファイルから,モトローラSフォーマット・ファイルを出力します。
ロード・モジュール・ファイルから,バイナリ・データ・ファイルを出力します。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリアン・オプション]タブを選択します。[出力]カテゴリの[出力ファイル形式]プロパティにおいて,ファイルの種類を選択してください。
![](Build-RX_Jpn-5.gif)
出力ファイルの拡張子が変更される場合,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。
![](Build-RX_Jpn-6.gif)
ダイアログ上で[はい]をクリックすると,ファイルの拡張子を出力ファイルの種類に応じた拡張子に置き換えます。[いいえ]をクリックすると,現在のファイルの拡張子を置き換えません。