ライブラリ情報(リンク結果の情報)は,ライブラリ・リスト・ファイルに出力します。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリアン・オプション]タブを選択します。
ライブラリ・リスト・ファイルの出力の設定は,[リスト]カテゴリで行います。
![](Build-RX_Jpn-18.gif)
ライブラリ・リスト・ファイルを出力するには,[リンケージ・リスト・ファイルを出力する]プロパティで[はい (リスト内容=選択) (-LISt)]を選択してください。
ライブラリ・リスト・ファイルを出力する場合,リンカが出力するライブラリ・リスト・ファイルの内容を選択することができます。
[シンボル情報を出力する]プロパティで[はい(-SHow=SYmbol)]を選択してください。