Everything

r_atuiv_timerknm_callback_duty


デューティマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,デューティ割り込みに対応した割り込み処理r_atuiv_timerknm_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void    r_atuiv_timerknm_callback_duty ( void );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし