Everything

R_ATUIV_Timerknm_Get_PWM_Measure_Value


計測したPWM波の値を読み出します。

[指定形式]

void    R_ATUIV_Timerknm_Get_PWM_Mesure_Value ( uint32_t * low_width, uint32_t * edge_width );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t * low_width;

計測したロウレベル幅を格納する領域へのポインタ

O

uint32_t * edge_width;

計測したエッジ数カウント幅を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし