Everything

R_ATUIV_Timerknm_Get_Measure_Value


計測した値(入力エッジ数,エッジ入力時刻,PWM波形のオフデューティ,PWMサイクル)を読み出します。

[指定形式]

void    R_ATUIV_Timerknm_Get_Mesure_Value ( uint16_t * edge, uint32_t * off_duty_cycle, uint32_t * pwm_cycle, uint32_t * edge_input_time );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t * edge;

入力エッジ数を格納する領域へのポインタ

O

uint32_t * off_duty_cycle;

PWM波形のオフデューティを格納する領域へのポインタ

O

uint32_t * pwm_cycle;

PWMサイクルを格納する領域へのポインタ

O

uint32_t * edge_input_time;

エッジ入力時刻を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし