Everything

ポート・アウトプット・イネーブル2POE2

以下に、コード生成ツールがポート・アウトプット・イネーブル2用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.14      ポート・アウトプット・イネーブル2 API 関数

API 関数名

機能概要

R_POE2_Create

ポート・アウトプット・イネーブル2を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_POE2_Create_UserInit

ポート・アウトプット・イネーブル2に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_poe2_oein_interrupt

アウトプット・イネーブル割り込みnOEIn)の発生に伴う処理を行います。

R_POE2_Start

入力レベル検出または出力レベル比較によるハイインピーダンス要求を許可します。

R_POE2_Stop

入力レベル検出または出力レベル比較によるハイインピーダンス要求を禁止し、端子のハイインピーダンス状態を解除します。

R_POE2_Set_HiZ_MTUn

MTUn端子をハイインピーダンス状態にします。

R_POE2_Clear_HiZ_MTUn

MTUn端子のハイインピーダンス状態を解除します。

 

 

More:

R_POE2_Create

R_POE2_Create_UserInit

r_poe2_oein_interrupt

R_POE2_Start

R_POE2_Stop

R_POE2_Set_HiZ_MTUn

R_POE2_Clear_HiZ_MTUn

使用例