Everything

バ  ス

以下に、コード生成ツールがバス用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.7        バス用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_BSC_Create

バスを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_BSC_Create_UserInit

バスに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_bsc_buserr_interrupt

バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の発生に伴う処理を行います。

R_BSC_Error_Monitoring_Start

バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の検出を許可します。

R_BSC_Error_Monitoring_Stop

バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の検出を禁止します。

R_BSC_InitializeSDRAM

SDRAM コントローラの初期化を行います。

 

 

More:

R_BSC_Create

R_BSC_Create_UserInit

r_bsc_buserr_interrupt

R_BSC_Error_Monitoring_Start

R_BSC_Error_Monitoring_Stop

R_BSC_InitializeSDRAM

使用例