使用例
ソフトウェア・イベントを発生させ、リンクさせたイベントを発生させる
次々にリンクさせ、イベント割り込みまで来ると終了
[GUI設定例]
イベントリンクコントローラ |
||||
ELC |
使用する | |||
ELC_CMT1 |
使用する | |||
CMT1 |
使用する | |||
イベント信号 |
ソフトウェアイベント信号 | |||
|
|
|
イベント入力時動作 |
カウントスタート |
|
|
ELC_Interrupt1 |
|
使用する |
|
|
|
割り込み1 |
使用する |
|
|
|
イベント信号 |
グループ入力ポート2・入力エッジ検出信号 |
|
|
|
イベント入力時動作 |
CPUへ割り込み要求、DMACデータ転送開始、DTCデータ転送開始 |
|
|
|
ELSR18I 優先順位 |
レベル15 |
|
|
ELC_Interrupt2 |
|
使用する |
|
|
|
割り込み2 |
使用する |
|
|
|
イベント信号 |
グループ入力ポート2・入力エッジ検出信号 |
イベント入力時動作 |
CPUへ割り込み要求、DMACデータ転送開始、DTCデータ転送開始 | |||
|
|
|
ELSR19I 優先順位 |
レベル15 |
PortGroup2 |
使用する | |||
ポートグループ2設定 |
使用する | |||
|
|
|
PE0 |
使用する |
|
|
|
PE1 |
使用する |
|
|
|
PE2 |
使用する |
|
|
|
PE3 |
使用する |
|
|
|
PE4 |
使用する |
|
|
|
PE5 |
使用する |
|
|
|
PE6 |
使用する |
|
|
|
PE7 |
使用する |
|
|
|
入力ポートグループ2設定 |
使用する |
|
|
|
イベント発生の有効エッジ |
両エッジ |
|
|
|
PDBF2レジスタへの上書き有効にする |
使用しない |
|
|
|
入力ポートグループ2設定 イベント信号 |
CMT1・コンペアマッチ1信号 |
|
|
|
入力ポートグループ2設定 イベント入力時動作 |
外部端子の信号値をPDBFnレジスタに転送 |
コンペアマッチタイマ |
||||
CMT1 |
使用する | |||
コンペアマッチタイマ動作設定 |
使用する | |||
クロック設定 |
PCLK/512 | |||
インターバル時間設定 |
3000ms (実際の値:2999.978667) | |||
|
|
|
コンペアマッチ割り込みを許可(CMI1) |
使用する |
|
|
|
優先順位 |
レベル15 |
[API設定例]
r_cg_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Enable all ELC event links */
R_ELC_Start();
/* Trigger a software event */
R_ELC_GenerateSoftwareEvent();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}
r_cg_elc_user.c
static void r_elc_elsr18i_interrupt(void)
{
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Disable all ELC event links */
R_ELC_Stop();
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}