Everything

R_ELC_Get_PortBuffern

ポート・バッファの値を読み出します。

 

[指定形式]

void    R_ELC_Get_PortBuffern ( uint8_t * const value );

備考              n はポート番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t * const value;

読み出した値を格納する領域へのポインタ

 

[戻り値]

なし