Everything

r_elc_elsrni_interrupt

イベント割り込みELSRnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、イベント割り込みELSRnに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_elc_elsrni_interrupt ( void );

備考              n はイベントリンク設定レジスタ番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし