通信エラー/通信イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理のうち、アービトレーションロストの検出,NACKの検出,タイムアウトの検出に特化した処理を行います。
備考 本 API 関数は、r_riicn_error_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
static void r_riicn_callback_receiveerror ( MD_STATUS status );
備考 n はチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
MD_STATUS status; |
通信エラー/イベント発生割り込みの発生要因 MD_ERROR1 :アービトレーションロスト検出 MD_ERROR2 :タイムアウト検出 MD_ERROR3 :NACK 検出 |
[戻り値]
なし