5.5 メールボックス
- 静的な生成
メールボックスの静的な生成は,システム・コンフィギュレーション・ファイルにメールボックス情報を定義することにより実現されます。
RI78V4では,カーネル初期化部において,情報ファイルに格納されているデータをもとにメールボックスの生成処理を実行し,管理対象とします。
メールボックスの静的な生成は,システム・コンフィギュレーション・ファイルにメールボックス情報を定義することにより実現されます。
RI78V4では,カーネル初期化部において,情報ファイルに格納されているデータをもとにメールボックスの生成処理を実行し,管理対象とします。
なお,メッセージは,メールボックスを介することにより任意の処理プログラムに対して送信することができますが,RI78V4における同期通信機能(メールボックス)では,メッセージの先頭アドレスを受信側処理プログラムに渡すだけであり,メッセージの内容が他領域にコピーされるわけではないので注意が必要です。
備考 RI78V4では,メッセージの先頭領域をメールボックスのメッセージ用待ちキューにキューイングする際のリンク領域として使用します。このため,メッセージ用のメモリ領域をRI78V4が管理しているメモリ領域以外から確保する場合は,4バイト・アラインされたアドレスから確保する必要があります。
- TA_MFIFO属性のメールボックスを利用する場合
RI78V4では,メッセージの先頭4バイト(システム予約領域msgque)以降の内容,長さについては特に規定していません。
したがって,先頭4バイト以降の内容,長さについては,TA_MFIFO属性のメールボックスを利用して情報のやり取りを行う処理プログラム間で規定することになります。
以下に,TA_MFIFO属性用メッセージをC言語で記述する場合の基本型を示します。
RI78V4では,メッセージの先頭4バイト(システム予約領域msgque)以降の内容,長さについては特に規定していません。
したがって,先頭4バイト以降の内容,長さについては,TA_MFIFO属性のメールボックスを利用して情報のやり取りを行う処理プログラム間で規定することになります。
以下に,TA_MFIFO属性用メッセージをC言語で記述する場合の基本型を示します。
- TA_MPRI属性のメールボックスを利用する場合
RI78V4では,メッセージの先頭5バイト(システム予約領域msgque,優先度msgpri)以降の内容,長さについては特に規定していません。
したがって,先頭5バイト以降の内容,長さについては,TA_MPRI属性のメールボックスを利用して情報のやり取りを行う処理プログラム間で規定することになります。
以下に,TA_MPRI属性用メッセージをC言語で記述する場合の基本型を示します。
RI78V4では,メッセージの先頭5バイト(システム予約領域msgque,優先度msgpri)以降の内容,長さについては特に規定していません。
したがって,先頭5バイト以降の内容,長さについては,TA_MPRI属性のメールボックスを利用して情報のやり取りを行う処理プログラム間で規定することになります。
以下に,TA_MPRI属性用メッセージをC言語で記述する場合の基本型を示します。
typedef struct t_msg_pri { struct t_msg __near *msgque; /*システム予約領域*/ PRI msgpri; /*優先度*/ } T_MSG_PRI; |
- snd_mbx
パラメータmbxidで指定されたメールボックスにパラメータpk_msgで指定されたメッセージを送信(待ちキューにメッセージをキューイング)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,メッセージのキューイング処理は実行されず,該当タスク(待ちキューの先頭タスク)にメッセージが渡されます。
これにより,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(メッセージ待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
パラメータmbxidで指定されたメールボックスにパラメータpk_msgで指定されたメッセージを送信(待ちキューにメッセージをキューイング)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスの待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,メッセージのキューイング処理は実行されず,該当タスク(待ちキューの先頭タスク)にメッセージが渡されます。
これにより,該当タスクは,待ちキューから外れ,WAITING状態(メッセージ待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ func_task ( VP_INT exinf ) { ID mpfid = ID_mpfA; /*変数の宣言,初期化*/ VP p_blk; /*変数の宣言*/ char *p; /*変数の宣言*/ ID mbxid = ID_mbxA; /*変数の宣言,初期化*/ T_MSG_PRI *pk_msg; /*データ構造体の宣言*/ ............ ............ get_mpf ( mpfid, &p_blk ); /*メモリ領域(メッセージ用)の確保/ /*変数の初期化*/ p = (char *)p_blk + sizeof (T_MSG_PRI); while ( expr ) { *p++ = ............ /*メッセージ本体(内容)の作成*/ } (T_MSG_PRI *)p_blk->msgpri = 8; /*データ構造体の初期化*/ /*メッセージの送信*/ snd_mbx ( mbxid, (T_MSG_PRI *)p_blk ); ............ ............ } |
備考2 メッセージを対象メールボックスの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に属性(キューイング方式)mbxatrで定義された順(FIFO順,優先度順)となります。
備考3 RI78V4のメールボックスは,メッセージの先頭アドレスを受信側処理プログラムに渡すだけであり,メッセージの内容が他領域にコピーされるわけではありません。したがって,本サービス・コールの発行後であってもメッセージの内容を書き換えることができます。
- rcv_mbx
パラメータmbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをパラメータppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信処理は実行されず,自タスクを対象メールボックスの待ちキューにメッセージの受信要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(メッセージ待ち状態)へと遷移します。
なお,メッセージ待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,メッセージ待ち状態からREADY状態へと遷移します。
パラメータmbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをパラメータppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信処理は実行されず,自タスクを対象メールボックスの待ちキューにメッセージの受信要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(メッセージ待ち状態)へと遷移します。
なお,メッセージ待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,メッセージ待ち状態からREADY状態へと遷移します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_task ( VP_INT exinf ) { ER ercd; /*変数の宣言*/ ID mbxid = ID_mbxA; /*変数の宣言,初期化*/ T_MSG *ppk_msg; /*データ構造体の宣言*/ ............ ............ /*メッセージの受信(永久待ち)*/ ercd = rcv_mbx ( mbxid, &ppk_msg ); if ( ercd == E_OK ) { ............ /*正常終了処理*/ ............ } else if ( ercd == E_RLWAI ) { ............ /*強制終了処理*/ ............ } ............ ............ } |
- prcv_mbx
パラメータmbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをパラメータppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信処理は実行されず,戻り値として“E_TMOUT”が返されます。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
パラメータmbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをパラメータppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信処理は実行されず,戻り値として“E_TMOUT”が返されます。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_task ( VP_INT exinf ) { ER ercd; /*変数の宣言*/ ID mbxid = ID_mbxA; /*変数の宣言,初期化*/ T_MSG *ppk_msg; /*データ構造体の宣言*/ ............ ............ /*メッセージの受信(ポーリング)*/ ercd = prcv_mbx ( mbxid, &ppk_msg ); if ( ercd == E_OK ) { ............ /*ポーリング成功処理*/ ............ } else if ( ercd == E_TMOUT ) { ............ /*ポーリング失敗処理*/ ............ } ............ ............ } |
- trcv_mbx
パラメータmbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをパラメータppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信処理は実行されず,自タスクを対象メールボックスの待ちキューにメッセージの受信要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(メッセージ待ち状態)へと遷移します。
なお,メッセージ待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,メッセージ待ち状態からREADY状態へと遷移します。
パラメータmbxidで指定されたメールボックスからメッセージを受信し,その先頭アドレスをパラメータppk_msgで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象メールボックスからメッセージを受信することができなかった(待ちキューにメッセージがキューイングされていなかった)場合には,メッセージの受信処理は実行されず,自タスクを対象メールボックスの待ちキューにメッセージの受信要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(メッセージ待ち状態)へと遷移します。
なお,メッセージ待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,メッセージ待ち状態からREADY状態へと遷移します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_task ( VP_INT exinf ) { ER ercd; /*変数の宣言*/ ID mbxid = ID_mbxA; /*変数の宣言,初期化*/ T_MSG *ppk_msg; /*データ構造体の宣言*/ TMO tmout = 3600; /*変数の宣言,初期化*/ ............ ............ /*メッセージの受信(タイムアウト付き)*/ ercd = trcv_mbx ( mbxid, &ppk_msg, tmout ); if ( ercd == E_OK ) { ............ /*正常終了処理*/ ............ } else if ( ercd == E_RLWAI ) { ............ /*強制終了処理*/ ............ } else if ( ercd == E_TMOUT ) { ............ /*タイムアウト処理*/ ............ } ............ ............ } |
- ref_mbx
パラメータmbxidで指定されたメールボックスのメールボックス状態情報(待ちタスクの有無など)をパラメータpk_rmbxで指定された領域に格納します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
パラメータmbxidで指定されたメールボックスのメールボックス状態情報(待ちタスクの有無など)をパラメータpk_rmbxで指定された領域に格納します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_task ( VP_INT exinf ) { ID mbxid = ID_mbxA; /*変数の宣言,初期化*/ T_RMBX pk_rmbx; /*データ構造体の宣言*/ ID wtskid; /*変数の宣言*/ T_MSG *pk_msg; /*データ構造体の宣言*/ ............ ............ ref_mbx ( mbxid, &pk_rmbx ); /*メールボックスの状態参照*/ wtskid = pk_rmbx.wtskid; /*待ちタスクの有無の獲得*/ pk_msg = pk_rmbx.pk_msg; /*待ちメッセージの有無の獲得*/ ............ ............ } |