ストリームからの文字読み込みを行います。(getcと同じ)
備考 | CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。 |
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
int fgetc(FILE *stream);
[戻り値]
入力文字を返します。
エラー・リターンはありません。
[詳細説明]
streamが指す入力ストリームから,1文字を入力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。
[使用例]
#include <stdio.h>
int func(void) {
int c;
c = fgetc(stdin);
return(c);
}
|