Everything

puts


標準出力ストリームへの文字列出力を行います。

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int puts(const char *s);

[戻り値]

0を返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

標準入出力のstdoutへ,文字列sを出力します。文字列の終端null文字は出力せず,代わりに改行文字を出力します。