Everything

rewind


ファイル位置指示子のリセットを行います。

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

void rewind(FILE *stream);

[詳細説明]

streamが指す入力ストリームのエラー表示子をクリアし,ファイル位置表示子をファイルの先頭に位置付けます。

ただし,streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。そのため,本関数はungetcによる押し戻し文字を破棄する効果だけを持ちます。