Everything
5.2.6 コンパイラ出力疑似命令

コンパイラ出力疑似命令は,コンパイラのデバッグ情報などコンパイラが出力する情報をアセンブラに知らせるものです。

コンパイラ出力疑似命令には,次のものがあります。

表 5.22

コンパイラ出力疑似命令

疑似命令

概要

.LINE

Cソース・プログラムの行番号情報

.STACK

シンボルに対するスタック使用量を定義

._LINE_TOP

#pragma inline_asm 指定情報

._LINE_END

#pragma inline_asm 指定情報

.VECTOR

割り込みベクタテーブルを生成

.ALIAS 【V1.11.00以降】

シンボルの情報を設定

.TYPE 【V1.11.00以降】

シンボルの情報を設定