Everything

.ALIAS 【V1.11.00以降】


シンボルの情報を設定します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
 
.ALIAS
別名, シンボル名
[; コメント]

[詳細説明]

-

シンボルの別名を生成します。

-

生成した別名を.PUBLIC疑似命令に指定することが可能です。

-

シンボル名に,モジュール内に存在しないラベルを指定した場合はエラーになります。

-

.本疑似命令は,オペランドのシンボル名に指定したシンボルの定義より後に記述する必要があります。

[使用例]

次のように記述すると,別名のsymAのみがモジュール外から参照できるようになります。

symB:
.PUBLIC symA
.ALIAS symA, symB
SECTION=
SYMBOL ADDR SIZE INFO COUNTS OPT
 
 symA
   00000120 0 none ,g 0
 symB
   00000120 0 none ,l 0