Everything

.TYPE 【V1.11.00以降】


シンボルの情報を設定します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
 
.TYPE
シンボル名, シンボル種別, サイズ指定
[; コメント]

[詳細説明]

-

シンボルの種別と,サイズ情報を指定します。

-

シンボル種別には,"FUNCTION"または"OBJECT"を指定可能です。

-

シンボル名に,ファイル内に存在しないラベルを指定した場合はエラーになります。

[使用例]

.TYPE symA, FUNCTION, 8
symA:

 

設定した情報はリンク・マップで確認できます。

SYMBOL ADDR SIZE INFO COUNTS OPT
  symA
   00000000 8 func ,l 0