acosh 【V1.08以降】
双曲線逆余弦 を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double __far acosh(double x); (C99)
[戻り値]
xの双曲線逆余弦 を返します。
xが1未満の場合,NaNを返し,グローバル変数errnoにはマクロEDOMを設定します。
[詳細説明]
xの双曲線逆余弦 を求めます。角度はラジアン単位で指定します。