fmax 【V1.09以降】
2個の引数の大きい方の値を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double __far fmax(double x, double y); (C99)
[戻り値]
2個の実引数の大きい方の値を返します。一方の実引数が非数で,もう一方が非数でない場合は,非数でない方の値を返します。
[詳細説明]
2個の実引数の大きい方の値を求めます。