双曲線逆正接を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double __far atanh(double x); (C99)
[戻り値]
xの双曲線逆正接を返します。
xが区間[-1, +1]内にない場合,NaNを返し,グローバル変数errnoにはマクロEDOMを設定します。
xが-1の場合,-HUGE_VALを返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。
xが1の場合,HUGE_VALを返し,グローバル変数errnoにはマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xの双曲線逆正接を求めます。角度はラジアン単位で指定します。