Everything

memchr


オブジェクトから文字を探索します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

void __near * __far memchr(const void __near *s, int c, size_t n);

void __far * __far _COM_memchr_f(const void __far *s, int c, size_t n);

[戻り値]

cが見つかった場合はこの文字を指すポインタを返し,cが見つからなかった場合はnullポインタを返します。

[詳細説明]

sの指すオブジェクトの最初のn個の文字の中に文字cが最初に現れた位置を求めます。